FactoryTalk® Analytics™ for Devices vous donne un aperçu de l’état des dispositifs de votre système de commande, vous permettant ainsi de mieux gérer les temps d’arrêt et évaluer la disponibilité des actifs au sein de l’usine. Pour le dire simplement, les données ne sont utiles que si elles vous aident à améliorer vos processus décisionnels au moment opportun ainsi que vos performances. Voilà ce que les analyses peuvent vous apporter, et FactoryTalk Analytics for Devices est le meilleur logiciel pour débuter, car il fournit des diagnostics pertinents dès qu’il est connecté aux actifs de votre usine. FactoryTalk Analytics for Devices est un appareil d’informations industrielles offrant des diagnostics automatisés, des tableaux de bord et des robots conversationnels intégrés qui vous aident à tirer le maximum des données de vos actifs. Il prend également en charge la sortie de données via une API basée sur REST, et peut donc être utilisé comme source de données essentielle à l’amélioration de la planification au niveau de l’entreprise et prendre en charge les notifications actives.
Atteignez un niveau supérieur dans la prise de décision avec l’analyse des appareils
Afin d’être efficaces, les professionnels des technologies de la production doivent s’assurer quotidiennement de la fiabilité des actifs. La plupart des équipes de maintenance doivent non seulement passer d’un dépannage réactif à un dépannage proactif, mais manquent également de temps pour intégrer des diagnostics efficaces. Afin de garder les actifs de votre usine en bon état et de dépanner les problèmes de façon proactive, il est important de disposer d’informations critiques permettant une maintenance préventive des automates programmables.
Découvrir, contextualiser et utiliser les informations essentielles
Détectez des données et enregistrez des informations dès que votre appareil d’analyse est connecté à un réseau Ethernet/IP. Vous pourrez ensuite suivre et analyser automatiquement certaines conditions sur plusieurs appareils du réseau afin d’identifier les problèmes ou les tendances difficiles à détecter. Lorsque le statut de santé d’un appareil change et requiert un dépannage, des cartes d’action sont générées et des messages de diagnostic sont fournis pour vous aider à réduire votre temps de réaction moyen. Vous pouvez voter à l’aide de cartes d’action afin d’indiquer vos préférences et d’obtenir une aide supplémentaire via notre interface de robot conversationnel.
Tirez profit d’un tableau de bord synoptique unique
Les systèmes de commande sont intrinsèquement très gourmands en données, mais ces dernières ne servent à rien si elles ne sont pas transformées en informations pertinentes. Vous n’avez pas besoin de passer du temps à spécifier des diagnostics et à attendre que le service informatique conçoive et exécute des analyses. FactoryTalk Analytics for Devices transforme automatiquement les données de santé d’un appareil en tableaux de bord et widgets utiles, ce qui réduit potentiellement l’intervalle de temps nécessaire à l’exécution de plusieurs mois.
Parlez à votre machine quand vous le voulez
Vous souhaitez connaître les dispositifs hors ligne ou ceux qui nécessitent une maintenance ? Vous voulez savoir ce qu’il faut faire pour réparer un variateur en panne ? Vous pouvez interagir avec Shelby®, un robot conversationnel amical, quand vous le souhaitez, et celui-ci répondra à vos questions concernant vos opérations et appareils. S’appuyant sur les services cognitifs de Microsoft, Shelby va chercher toutes sortes d’informations à la suite d’une simple commande vocale. En quelques clics de souris, Shelby peut être déployé dans vos opérations de fabrication et commencer à détecter les dispositifs, à analyser les données et à fournir des connaissances expertes susceptibles d’avoir une incidence positive sur les performances.
Intégrez vos données aux applications d’entreprise ou d’analyse
Les alertes de maintenance générées par FactoryTalk Analytics for Devices peuvent être envoyées vers d’autres applications d’entreprise (comme un progiciel de gestion intégré ou CMMS™) ou d’analyse (FactoryTalk Analytics DataView ou ThingWorx) via des API REST et servir à créer des flux de travail automatisés. En intégrant des API REST, vous pouvez connecter les données de plusieurs appareils à FactoryTalk Analytics DataView et superviser vos cartes d’action au niveau de chaque usine voire de chaque machine. De plus, le personnel des technologies de la production peut recevoir des notifications par e-mail dès qu’un actif requiert un entretien, ou une commande de services de réparation peut être générée automatiquement.
Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?
Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Recommandé pour vous